This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] UCC28950:380V 直流栅极振荡

Guru**** 2560010 points
Other Parts Discussed in Thread: UCC28950, UCC28951

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016791/ucc28950-gate-oscillating-in-380vdc

器件型号:UCC28950
主题中讨论的其他器件: UCC28951

你(们)好

我的客户将 UCC28950用于1100W 项目、在空载条件下 、200Vdc~300Vdc 输入中的栅极波形是正常 的、但380Vdc 输入中将出现振荡。

其结构和布局如下所示。 我们可以在哪里进行修改以减少此问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    听起来、除了380V 之外、该设计在每个点都是稳定的  

    您可能希望让他检查他的电压环路补偿。

    1. 您可以使用 Webench 或 Excel 设计工具、该工具可在以下链接中找到。  https://www.ti.com/product/UCC28950?keyMatch=UCC28950&tisearch=search-everything&usecase=GPN#design-development##design-tools-simulation

    此外、还有一份应用手册、其中介绍了如何计算 UCC28950和 UCC28951器件的电压环路、您可以通过以下链接找到该应用手册、该链接可能对您的客户有用。 https://www.ti.com/lit/pdf/slua560

    3. 您可能需要向他发送 UCC28950EVM https://www.ti.com/lit/pdf/sluub02 、以便他可以对其进行比较并将其与设计波形进行比较。

       答:用户指南中还有一个经过验证的布局、也可用作比较其波形的参考。

    此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    输入电压为380V 时、可以正常工作、但负载电压为12V、满负载需要90A、30A 正常工作、但超过35A 时、CS 波形不稳定。

    如何减少此问题? 谢谢。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嗨、Rock

    负载高于35A 时、电压环路看起来不稳定、CS 信号从50%占空比跳转到窄占空比。 您能否让客户获取电压环路的增益/相位曲线?

    同时、我需要更多波形来澄清问题、  

    UCC28950和 CS 信号的引脚输出 OUT/OUTA。

    云生