This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650:超出电流限制

Guru**** 2782445 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019943/bq24650-exceeding-current-limit

器件型号:BQ24650

我有一个定制 PCB、在该 PCB 上、我将 BQ24650电路尽可能靠近 EVM 板上的放置(我尝试将所有器件都放在板的一侧)。 它正在工作、但不会在2A 充电电流下停止。 我不确定去哪里看。 我怀疑 SRP 和 SRN 上有任何痕迹、但我看不到任何明显的情况。 我 想我只需要一些关于我应该去哪里看的指导、或者一些尝试的东西。 感谢您的任何帮助。 谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您能否分享您的原理图、以便我可以仔细检查您的电阻器值?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Mike、感谢您的快速回答。  这是我的原理图。

    希望大家能阅读到这篇文章,论坛不会让我把它拉得更长。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这意味着它不会在2A 充电电流下停止? 您能解释更多吗?

    谢谢、

    Mike Emanuel

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mike、

    我相信我已经解决了我的问题。  似乎我的零件损坏了。  我切换到了另一个板、很好。  (只是为了回答您的问题、让我将超过2A 的电流放入 电池(为太阳能提供台式 PS) 、但在大约2.4A 时、它会变得非常不稳定) 评估板和我的新板将停止在2A。

    谢谢