请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ24650 我有一个定制 PCB、在该 PCB 上、我将 BQ24650电路尽可能靠近 EVM 板上的放置(我尝试将所有器件都放在板的一侧)。 它正在工作、但不会在2A 充电电流下停止。 我不确定去哪里看。 我怀疑 SRP 和 SRN 上有任何痕迹、但我看不到任何明显的情况。 我 想我只需要一些关于我应该去哪里看的指导、或者一些尝试的东西。 感谢您的任何帮助。 谢谢