This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25703A:有关 BQ25703A 的一些设计问题...

Guru**** 2522300 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25703A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019261/bq25703a-some-design-question-about-bq25703a

器件型号:BQ25703A

尊敬的 Sirs:

我在下面有一些有关此充电器 IC 的问题。

请帮助输入您的意见。

谢谢。

1.我的输入电源为12V/2A,系统需要大约1.7A。

如果系统需要更大的电流输出、我是否可以知道 BQ25703A 是否会自动调节其充电电流?

如果是、如何执行此功能?

2. BQ25703A 可以 使用外部 MOSFE 或类似的器件在输入电源存在的情况下停止对电池充电/放电吗?

(可能可以通过控制/BATDRV 引脚来实现?)

3. MCU 是否可以通过与充电器 IC 通信的 I2C 获取输入电流、充电电流和电池电压的信息?

4、在最大值下工作时的热性能 充电或放电负载? 是否有任何信息可供参考?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Peter:

    感谢您的联系。

    要回答您的问题:

    该充电器具有输入保护功能(用户可调节 IINDPM 和 VINDPM)、可防止上游电源崩溃。  一旦达到这些保护的极限、它将降低充电电流、从而确定系统负载的优先级。  请参阅数据表中的以下内容:



    2.充电可由处理器控制。 因此、您可以完全控制充电。 此 MOSFET (用蓝色圆圈标出)用于控制充电。



    从 数据表的第8.4.1.2节(电池充电)中删除了。

    "当电池已满或电池未处于良好充电状态时、主机通过将 REG0x00[0]设置为1或将 ChargeCurrent ()设置为零来终止充电。"

    但是、充电器无法阻止电池放电、因为电池始终可以通过 BATFET 的体二极管导通。 放电预防通常在电池电量监测计/监测器/保护器侧实施。

    3.是的、请参阅数据表的第8.6节(寄存器映射)以了解这些信息。 一些有用的寄存  器是 ADCIBAT()、ADCIINCMPIN()和 ADCVSYSVBAT()。

    BQ25703A 是一款降压/升压控制 器、因此大多数功率损耗将发生在功率级(MOSFET、电感器等)组件上。 我们没有任何参考信息、因为根据  用例和 PCB 布局、此参数可能会有很大不同。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    关于第3项,ADCIINCMPIN()用于电源输入电流,对吧?

    这些参数的精度是多少?

    我在数据表上看到的精度低于该值、输入电流如何?

     它是±2%吗?

    ±0.5%充电电压调节

    ±2%输入/充电电流调节

    ±2%输入/充电电流监控器

    ±5%功率监控器

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您看到的+- 2%对应 于 IADBT 引脚适配器电流监控、这是您可以用于监控输入电流的另一种方法。








    是的、 ACDIINCMPIN 可用于输入电流。 在本例中、它被限制为8位分辨率。

    谢谢、我希望这对您有所帮助、

    Peng

    *如果我的答案 令人满意,请在主题中按“此已解决的我的问题”