尊敬的 Sirs:
我在下面有一些有关此充电器 IC 的问题。
请帮助输入您的意见。
谢谢。
1.我的输入电源为12V/2A,系统需要大约1.7A。
如果系统需要更大的电流输出、我是否可以知道 BQ25703A 是否会自动调节其充电电流?
如果是、如何执行此功能?
2. BQ25703A 可以 使用外部 MOSFE 或类似的器件在输入电源存在的情况下停止对电池充电/放电吗?
(可能可以通过控制/BATDRV 引脚来实现?)

3. MCU 是否可以通过与充电器 IC 通信的 I2C 获取输入电流、充电电流和电池电压的信息?
4、在最大值下工作时的热性能 充电或放电负载? 是否有任何信息可供参考?