This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3850-Q1:是否支持过压检测

Guru**** 2392385 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3850-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019759/tps3850-q1-does-it-support-overvoltage-detection

器件型号:TPS3850-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS3850

你(们)好

我想问 TPS3850Q1是否支持过压检测? 我在数据表和 TI.com 中看到:

因此、我很困惑这是否意味着 TPS3850Q1系列仅支持欠压监控器、而 TPS3850H01Q1仅支持欠压监控器? 为什么它说可以支持过压监控器?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    是的、TPS3850-Q1是一款窗口电压监控器、因此具有欠压和过压检测功能。  TPS3850-Q1型号没有窗口比较器、只有欠压比较器、是 TPS3850H01Q1。  请参阅突出显示的部分:

    下面的方框图显示 了 TPS3850H01Q1只有一个欠压比较器:

    如果您有任何其他问题、请告诉我。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你(们)好  

    感谢您的快速回答。 我想知道、如果我使用 TPS3850G 版本、该引脚是否与 TPS3850H01Q1引脚对引脚兼容? 此外、如果我们需要大约5V 的过压和欠压检测、您建议使用哪种类型的 TPS3850Q1?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jerry、

    是的、两个版本具有相同的引脚排列。  "G"表示有效电压阈值窗口的较小窗口。  请参阅以下内容:

    我会推荐 TPS3850G50QDRCRQ1或 TPS3850H50QDRCRQ1。  两个版本都将监控5V 电压轨、其中"G"版本将提供4%的有效窗口、而"H"版本提供7%的有效窗口。