This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS2663:无法调节 dVdt 压摆率。

Guru**** 2588815 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS16630-32EVM

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017007/tps2663-the-dvdt-slew-rate-cannot-be-adjusted

器件型号:TPS2663
主题中讨论的其他器件:TPS16630-32EVM

大家好、

请帮助客户进行  tdVdT 计算。 测试结果不符合公式2和 图9-1。 数据表第18页的24V 输入电压下的热插拔和浪涌电流控制。

数据表: www.ti.com/.../tps2663.pdf

请参阅随附的详细信息。  如果需要、客户可以在此处提供更多详细信息。

CdVdT 为0.1uF、但 tdVdT 约为500uec。
输出容量为25uF。

e2e.ti.com/.../SLOW_2D00_START_2D00_TPS26633_5F00_SISAKU-_2800_1_2900_.pdf

B.R.

Eric

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dong:

    请检查  CdVdT 电容器的可焊性。 目前  500 μ sec 的 tdVdT 类似于一个开放式 CdVdT 案例。

    此致、

    Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、我检查了焊接、没有问题。
    即使更换了 CDVDT (0.1uF)、也是如此。
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的 Masaaki

    您能在不同的电路板上尝试一下、不同的单位具有不同的 Cdvdt 值。 如果问题仍然存在、我们需要提交少数故障分析单元

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh

    我有一个 TPS16630-32EVM。
    TPS16630-32EVM 的 tdvdt 将是电容器设置的值。
    TPS26633PWPT 似乎不能只通过将一个电容器连接到 dVdT 端子来使用。

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Masaaki、

    您能否使用 不同的单位 和不同的 Cdvdt 值确认结果以调试问题?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh

    我将附加一个图像。

    Cdvdt_0r1uF.jpg:Cdvdt=0.1uF

    Cdvdt_1uF.jpg:Cdvdt=1uF

    Cdvdt_10uF.jpg:Cdvdt=10uF

    COUT=660uF、ILIMIT=1.9A  

    CH1=Vin Ch4=Vout CHM=Iin CHM1A/位

    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Masaaki、

    无论 Cdvdt 和 Cout 是否发生变化、输入电流和输出压摆率都保持不变、这是意料之外的。  

    您是如何测量输入电流的?

    您能否通过直接在 dVdt 引脚上进行探测来检查 dVdt 引脚电压的压摆率是否随不同的 Cdvdt 而变化。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh
    输入电流是输入电源串联电阻0.47Ω Ω 两端的电压。
    附加的图像
    CH1:VIN CH3:dVdt 信号 CH4:Vout CHM:IIN
    CH3 = 500mV/位 CHM = 1A/位

    谢谢你


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Masaaki、

    DVDT 引脚电压应达到4.17V。 这里有问题。  

    您是否在其他装置上也看到同样的行为?

    您能不能共享这些器件的顶部标记

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh

    即使更换了 IC、也是如此。

    我将附上 IC 的照片。

    照片采用的是尚未使用的相同纸带。
    安装在电路板上的芯片被写为"TPS26633.09KG4.C4R"。

    谢谢你。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Masaaki、

    谢谢、我将进行检查。

    一个快速问题: 您是否在器件右侧的引脚10上的 IC 侧探测了 DVDT 电压-对?

    您还能共享电路板布局文件。

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rakesh
    我直接观察到 IC 的引脚10、但它是相同的。
    使用简单的电路制作另一个电路板。
    随附了电路图。
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Masaaki、

    是否可以使 SHDN/引脚保持断开状态并进行测试?

    此致、Rakesh

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Rahesh
    当我打开 SHDN 信号时、我获得了很好的结果。
    根据需要、dVdt 的斜率也为60ms。
    我处理 SHDN 信号时出错。
    附加成功的映像。
    感谢您的礼貌支持
    谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Masaaki、

    很高兴听到它的帮助。  

    此致、Rakesh