主题中讨论的其他器件:TPS16630-32EVM
大家好、
请帮助客户进行 tdVdT 计算。 测试结果不符合公式2和 图9-1。 数据表第18页的24V 输入电压下的热插拔和浪涌电流控制。
数据表: www.ti.com/.../tps2663.pdf
请参阅随附的详细信息。 如果需要、客户可以在此处提供更多详细信息。
CdVdT 为0.1uF、但 tdVdT 约为500uec。
输出容量为25uF。
e2e.ti.com/.../SLOW_2D00_START_2D00_TPS26633_5F00_SISAKU-_2800_1_2900_.pdf
B.R.
Eric