请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:BQ24650、 BQ25798你(们)好
我对4.2V 电池的 MPPT 太阳能充电器感兴趣。 您能不能建议哪个器件能够使用 MPPT 充电。
我们目前正在使用具有 MPPT 的 LTC4162。 MPPT 是动态扫描和设置的、而不是设置静态值。
TI 是否还提供动态 MPPT 充电器?
谢谢你
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
Dharmesh 您好!
目前、我们有 BQ25798和 BQ24650 MPPT 充电器。 BQ25798使用 VOC 的一部分来调节 MPP、但不会对充电电流进行全面扫描。 VOC 是在设定的间隔内测量的、并且所用 VOC 的比例可被调整、这样它的输入电压限值与电池板的 MPP 相匹配。
BQ24650使用 PV 电压的一小部分与外部组件。
此致、
Wyatt Keller