This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 太阳能 MPPT 锂聚合物4.2V 电池充电器

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650, BQ25798

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019445/solar-mppt-li-poly-4-2v-battery-charger

主题中讨论的其他器件:BQ24650BQ25798

你(们)好

我对4.2V 电池的 MPPT 太阳能充电器感兴趣。 您能不能建议哪个器件能够使用 MPPT 充电。

我们目前正在使用具有 MPPT 的 LTC4162。 MPPT 是动态扫描和设置的、而不是设置静态值。

TI 是否还提供动态 MPPT 充电器?

谢谢你  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dharmesh 您好!

    目前、我们有 BQ25798和 BQ24650  MPPT 充电器。 BQ25798使用 VOC 的一部分来调节 MPP、但不会对充电电流进行全面扫描。 VOC 是在设定的间隔内测量的、并且所用 VOC 的比例可被调整、这样它的输入电压限值与电池板的 MPP 相匹配。

    BQ24650使用 PV 电压的一小部分与外部组件。

    此致、

    Wyatt Keller

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、 Wyatt  

    感谢您的回复

    我们确实需要进行全面扫描、因为我们将使用多个不同的太阳能电池板。