请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25886 您好、E2E 论坛、
用于 Bq25886 EVM CE/OTG D+和 D-引脚。 如果我们希望充电器在5V 电源通电后接受该最大输入电流、我们必须执行以下操作:
将 CE 和 OTG 引脚拉至低电平。
D+和 D-引脚连接在一起并悬空了吗?
谢谢、
Brendan
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.