This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25886:USB 信息

Guru**** 2392615 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ25886

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1019089/bq25886-usb-information

器件型号:BQ25886

您好、E2E 论坛、  

用于 Bq25886 EVM CE/OTG D+和 D-引脚。 如果我们希望充电器在5V 电源通电后接受该最大输入电流、我们必须执行以下操作:  

将 CE 和 OTG 引脚拉至低电平。  

D+和 D-引脚连接在一起并悬空了吗?  

谢谢、

Brendan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan、

    短接 D+=D-以说服充电器已连接3.0A DCP 充电器。  ILIM 引脚电阻器将输入电流钳制在更低的值、除非您还将其调整为3.0A。  当/CE 为低电平时、加电时启用正向/充电模式。  当 OTG 处于低电平时、充电器永远不会进入反向/OTG 模式。  

    此致、

    Jeff

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Jeff、  

    那么、如果我们希望它在启动期间充电、那么我们希望 OTG 关闭吗? (即 OTG 下拉至低电平)

    启用 OTG 会打开降压模式并禁用充电?  

    谢谢、

    Brendan  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Brendan、

    是的。

    此致、

    Jeff