This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:外部分压电阻器设计指南

Guru**** 2535710 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS3703

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018959/tps3703-q1-the-design-guide-of-external-voltage-divider-resistors

器件型号:TPS3703-Q1
主题中讨论的其他器件:TPS3703

大家好、

如何确认外部电阻器设计是否正确?

例如:

条件:监控电压目标:2.4V、IC 的感应引脚:1.2V

组合:

(R1:1Mohm、R2:1Mohm)

(R1:2Mohm、R2:2Mohm)

(R1:3Mohm、R2:3Mohm)

哪一个是合适的设计?

此外、我对数据表中的 Rsense 很好奇(公式6)。

它能否为设计提供什么参考?

TPS3703的不同 P/N 是否具有不同的内部 Rsense?

此致、

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    电阻分压器已内置在器件中、因此 SENSE 引脚可直接连接到受监控的电源轨。  请参阅以下内容:

    您可以向 TPS3703添加外部电阻器、但这会增加您的设计的其他误差。  外部电阻器具有+/-1%的精度容差、但为分压器使用大电阻器会增加误差。  请参阅应用手册 SLVA450

    我不太理解您关于"它能为设计提供什么参考吗?"的问题  请您澄清您的问题吗?

    最后一个问题、不、TPS3703的内部 Rsense 值不相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢您的回复~

    关于问题1:

    根据我的理解、分压器电阻器的不同组合会导致不同的 Isense 电流。

    TPS3703是否具有需要满足的 Isense 灌电流最低要求、而 TPS3703能否保持高精度监控性能?

    关于问题2:

    解释是、如果设计人员获得 Rsense 值、这可以为设计人员提供什么重要的设计注意事项信息? 由于 Rsense 是内部上下电阻的总值、我对吗?

    关于问题3:

    已理解~

    再次感谢您!

    TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    问题1

    Isense 电流基本上由内部电路设计定义。  Isense 电流不受外部电阻器的影响。  在 EC 表中、它显示了当 Vsense = 5V 时、Isense 电流为1uA (典型值)。  由于 Isense 电流由内部电路定义、因此外部电阻器使用的电阻器值越高、您将遇到的精度就越低。  我在上一篇文章中提供的应用手册中提到了这一点。

    问题2

    了解 Rsense 值后、设计人员就会了解到、使用外部电阻器会增加阈值电压方面的设计误差。  Rsense 是 SENSE 引脚的输入阻抗。  基本而言、如果您使用外部电阻器设置阈值电压、则外部电阻器的底部电阻器将与输入阻抗(Rsense)并联。

    问题3

    很高兴能提供帮助!