This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS65132:更改 TPS65132的输出电压

Guru**** 2504955 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS65132

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018560/tps65132-changing-the-output-voltage-of-tps65132

器件型号:TPS65132

您好、先生、

我对设置 TPS65132的输出电压有一些疑问。  

 从数据表中我了解到、与 LDO 输出和负电荷泵输出对应的寄存器地址分别为0x00和0x01、并且可以通过写入这两个寄存器地址来调节输出电压。  我还注意到0xFF 是控制寄存器地址、可用于读取 或写入 EEPROM 数据。 现在我想更改输出电压、我是否需要设置0xFF 寄存器?  0x00和0x01寄存器是否只需要设置一次、或者是否需要在每次启动后通过 I2C 进行复位?

谢谢、

 此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Lumina、

    要设置输出电压、您只需要写入寄存器0x00和0x01、但如果您希望新设置的值存储在 EEPROM 中、以便在后续的下电上电时保留该设置、 您需要将0x80写入寄存器0xFF、以将设置烧写到 EEPROM。

    此致、

    辽卡特

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、辽卡特、

    非常感谢。 但我还有一个问题、那就是如果每次  打开时写入0x00和0x01寄存器、EEPROM 会是。 有生活问题?

    谢谢、

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    不会每次写入 oxFF 寄存器。 使用适当的值更新寄存器0x00、0x01后、只需将0x80写入寄存器0xFF 一次。 这会将新值写入 EEPROM、您无需为后续上电写入任何寄存器(不是0x00、0x01或0xFF)。

    此致、

    辽卡特