Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, ISO1540
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIO、 EV2400、 ISO1540
你好
我们正在为连接到 EVM 的16S 电池组充电、充电电流约为700mA、充电器的接地连接松脱。 我们推测、MSP430 MCU 接通后、通过 USB 电缆提供的返回电流;运行 BQStudio、PSU、充电器、电池负载单元等的 PC 均接地至电源。
重新阅读《用户指南》中的以下注意事项证明 hindsight 非常大胆!
--------------
小心
EVM 上的通信接口未进行隔离。 确保之间不存在接地电位
计算机和 EVM。 还要注意、计算机以电池电位为基准
EVM 的性能。
--------------
注意事项还告诉我们、BQStudio 报告的充电电流误差是因为我们将一些返回电流从感应电阻器引导至备用 USB 电缆路径。
我们现在正在考虑使用一个小 USB 隔离器来正确使用 EVM:
所以... 现在插入 USB 电缆后、MPS430 MCU 会快速加热至高温、(自然) BQStudio 扫描时无响应。
在我们将 MCU 降级到 v0.28之后、我有一份来自 Matt 的最新 v0.32。 那么、我的问题是、我是否可以简单地替换 MSP430F5529IPN 并依靠预加载的 USB BSL 将 v0.32加载到新器件中?
我们不知道这是否是唯一的损坏、但没有其他发热或其他 EVM 组件明显损坏。
根据您的建议、我可以从 TI 购买 MCU、我认为它将在几天内从新加坡推出。
最好的是我们在我们最谦卑的馅饼上吃
哈里