This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ76952EVM:先断开再更换 MPS430 MCU

Guru**** 2812395 points

Other Parts Discussed in Thread: BQSTUDIO, EV2400, ISO1540

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018391/bq76952evm-breaking-then-replacing-the-mps430-mcu

器件型号:BQ76952EVM
主题中讨论的其他器件:BQSTUDIOEV2400ISO1540

你好

我们正在为连接到 EVM 的16S 电池组充电、充电电流约为700mA、充电器的接地连接松脱。 我们推测、MSP430 MCU 接通后、通过 USB 电缆提供的返回电流;运行 BQStudio、PSU、充电器、电池负载单元等的 PC 均接地至电源。

重新阅读《用户指南》中的以下注意事项证明 hindsight 非常大胆!

--------------

                                                                小心
EVM 上的通信接口未进行隔离。 确保之间不存在接地电位
计算机和 EVM。 还要注意、计算机以电池电位为基准
EVM 的性能。

--------------

注意事项还告诉我们、BQStudio 报告的充电电流误差是因为我们将一些返回电流从感应电阻器引导至备用 USB 电缆路径。

我们现在正在考虑使用一个小 USB 隔离器来正确使用 EVM:

www.amazon.com/.../ref=sr_1_5

所以... 现在插入 USB 电缆后、MPS430 MCU 会快速加热至高温、(自然) BQStudio 扫描时无响应。

在我们将 MCU 降级到 v0.28之后、我有一份来自 Matt 的最新 v0.32。 那么、我的问题是、我是否可以简单地替换  MSP430F5529IPN 并依靠预加载的 USB BSL 将 v0.32加载到新器件中?

我们不知道这是否是唯一的损坏、但没有其他发热或其他 EVM 组件明显损坏。

根据您的建议、我可以从 TI 购买 MCU、我认为它将在几天内从新加坡推出。

最好的是我们在我们最谦卑的馅饼上吃
哈里

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    不幸的是,它受到了损害。 是的、替换 MSP430应该是一个选项。  在移除 IC 的情况下检查电源系统、以确保它仍然可以提供3.3V 电压、并检查是否有任何损坏的组件。  

    EV2400 0.32版现已可从工具文件夹下载。  是的、它将运行以对新的 MSP430进行编程。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是的、不幸的是。 关于使用 EVM 的经验教训。 因此、我想知道 TI I2C 隔离器在 BQ 和 USB/MCU 子系统之间的 EVM 上是否有用。 我尚未考虑 SPI、因此它可能不可行。

    我发现 TI 没有 MSP430F5529IPN 的库存、并查看来自香港的 WinSource 的库存。 Rev K 对于该部件是否重要?

    或者,您是否可以访问某些库存进行维修?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    WinSource 具有 Rev E 部件、因此、如果没有 Rev K、则需要知道是否有任何勘误表会阻止我使用 Rev E 部件。

    如果这些版本可用于 EVM、我更喜欢 Rev K。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Harry、

    感谢有关隔离的建议。  在简单且可能天真的视图中、电池位于绝缘外壳中、可接触的基准被视为电池组-。  当然、对于 EVM、一切都暴露在外。  SPI 信号是单向的、在一个意义上更易于隔离。  由于双向信号、I2C 在隔离方面可能更具挑战性、但 ISO1540器件和其他器件可用于 I2C。

    EV2400在 2011年之前一直使用 MSP430F5529IPN、因此我希望任何版本都能正常工作、但我个人并不了解 EV2400或 MSP430版本的详细信息。  从 EV2400工具文件夹或用户指南中、在较旧的 EV2400上安装较新的固件没有明显的限制。  有关 MSP430修订版的详细信息、您可以向这些专家提问。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢您 WM、这是我需要的信息。 我将继续并修复。 我忘记说、在移除 MCU 的情况下、3.3V 稳压器工作正常。