Other Parts Discussed in Thread: BQ25890
你(们)好
我们使用 BQ25890作为充电器 IC。
在前面、我们没有将 DP/dm 连接到 USB 连接器、只需在 BQ2589090一侧短接即可。
但当我们使用一些平板电脑时、它不支持大电流充电、然后切断 VBUS。 因此、我们无法在 USB 模式下正常工作。
我们进行了一些更改。
我将 BQ2589090的 DP/DM 直接连接到连接器的 DP/dm 上。 它们还连接到 Cypress 的 USB PHY。
发现了一些奇怪的现象、请帮助评论。
在图 off_plug.jpg"我们的设备处于关闭阶段,我插入适配器,然后 开机。 关闭电源,打开电源,关闭电源
在图 on_plug.jpg"我们的器件处于工作阶段,我插入适配器,然后 关闭电源。 开机、关机、开机
我的问题是、为什么结果(充电电流)并不总是相同。 我是否错过了什么?
我没有向芯片提供任何 SW 命令。


BR、
是的