This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25890:如何更正连接 DP/dm 进行充电

Guru**** 2747405 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ25890

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018924/bq25890-how-to-correct-connect-dp-dm-for-charging

器件型号:BQ25890

你(们)好

我们使用 BQ25890作为充电器 IC。

在前面、我们没有将 DP/dm 连接到 USB 连接器、只需在 BQ2589090一侧短接即可。

但当我们使用一些平板电脑时、它不支持大电流充电、然后切断 VBUS。 因此、我们无法在 USB 模式下正常工作。

我们进行了一些更改。

我将 BQ2589090的 DP/DM 直接连接到连接器的 DP/dm 上。 它们还连接到 Cypress 的 USB PHY。

发现了一些奇怪的现象、请帮助评论。

在图 off_plug.jpg"我们的设备处于关闭阶段,我插入适配器,然后 开机。 关闭电源,打开电源,关闭电源

在图 on_plug.jpg"我们的器件处于工作阶段,我插入适配器,然后 关闭电源。 开机、关机、开机

我的问题是、为什么结果(充电电流)并不总是相同。 我是否错过了什么?

我没有向芯片提供任何 SW 命令。

off_plug

BR、

是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    抱歉、

    DM 导线连接不好(连接到示波器)。

    更新了适配器图中的关断状态/导通级插头以供参考

    off_plug

    on_plug

    BR、

    是的

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、是的、

    D+/-引脚上似乎有很多噪声、它们是否耦合/靠近任何开关节点? 我想知道、该噪声是否会对充电器进行电平更改、从而使其切换到非标准适配器设置。

    此致、

    Wyatt Keller