主题中讨论的其他器件:BQ24650
我尝试仅将 EVM 用于为负载供电和 为电池充电。 我只是想知道我对模块工作原理的一些"理解"是否正确。
1. Vout 将在 Vin 未提供时向 Vsys 供电。
2、 输入电压高于17.8V 时、输出电压为~12.6V、输出电流为2A。
3.电量耗尽的电池如果通过预充电电流(200mA)达到 VLow (低电平) 30分钟,就可以充电。
此外、该模块是否适用于12V/8A LiFePO4电池? 尤其是它的充电电压为3.6V/节。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
我尝试仅将 EVM 用于为负载供电和 为电池充电。 我只是想知道我对模块工作原理的一些"理解"是否正确。
1. Vout 将在 Vin 未提供时向 Vsys 供电。
2、 输入电压高于17.8V 时、输出电压为~12.6V、输出电流为2A。
3.电量耗尽的电池如果通过预充电电流(200mA)达到 VLow (低电平) 30分钟,就可以充电。
此外、该模块是否适用于12V/8A LiFePO4电池? 尤其是它的充电电压为3.6V/节。
您好!
1. Vout 将在 Vin 未提供时向 Vsys 供电。
2.最大充电电压为12.6V,充电电流为2A。这并不表示 Vout 电压始终为12.6V
3.电量耗尽的电池如果在30分钟前达到 Vlowv,将会充电。 否则、充电器将关闭。
如果您想以超过2A 的电流充电、则必须更改电感器和感应电阻器
谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。
您好!
您可以将该部件置于输入调节中。 如果输入电压低于17.8V、EVM 将自动降低充电电流。以下摘录来自数据表。 如果您想要启用较低的输入电压、请相应地调整 MPPSET 分压器。
'如果太阳能电池板或其他输入源无法提供系统和 BQ24650充电器的总功率、输入电压将下降。 当在 MPPSET 引脚上感测到的电压降至1.2V 以下时、充电器通过减小充电电流来保持输入电压。 如果 MPPSET 引脚电压强制低于1.2V、BQ24650将保持在输入电压调节环路中、同时输出电流为零。 STAT1引脚为低电平、STAT2引脚为高电平。"
请参阅 EVM 用户指南中的下表。 更高的充电电流将需要不同的电感器和电阻器。 您可以看到、此 EVM 的最大充电电压为26V、最大充电电流为8A。

谢谢、
Mike Emanuel
如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。