This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ24650EVM-639:直流电源作为输入电压

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018446/bq24650evm-639-dc-supply-as-vin

器件型号:BQ24650EVM-639
主题中讨论的其他器件:BQ24650

我尝试仅将 EVM 用于为负载供电和 为电池充电。 我只是想知道我对模块工作原理的一些"理解"是否正确。

1. Vout 将在 Vin 未提供时向 Vsys 供电。

2、 输入电压高于17.8V 时、输出电压为~12.6V、输出电流为2A。

3.电量耗尽的电池如果通过预充电电流(200mA)达到 VLow (低电平) 30分钟,就可以充电。

此外、该模块是否适用于12V/8A LiFePO4电池? 尤其是它的充电电压为3.6V/节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    1. Vout 将在 Vin 未提供时向 Vsys 供电。

    2.最大充电电压为12.6V,充电电流为2A。这并不表示 Vout 电压始终为12.6V

    3.电量耗尽的电池如果在30分钟前达到 Vlowv,将会充电。 否则、充电器将关闭。

    如果您想以超过2A 的电流充电、则必须更改电感器和感应电阻器

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于2号、我观察到、当输入大于17.8时、它仅达到12.6V、低于该值的任何值都将具有0.7的输出电压。 对吗?

    3、这是否意味着我必须真正移除和更改内置 L1和 R6?  

    我是否可以再次询问:  此模块是否适用于12V/8A LiFePO4电池? 尤其是它的充电电压为3.6V/节。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    您可以将该部件置于输入调节中。 如果输入电压低于17.8V、EVM 将自动降低充电电流。以下摘录来自数据表。 如果您想要启用较低的输入电压、请相应地调整 MPPSET 分压器。

    '如果太阳能电池板或其他输入源无法提供系统和 BQ24650充电器的总功率、输入电压将下降。 当在 MPPSET 引脚上感测到的电压降至1.2V 以下时、充电器通过减小充电电流来保持输入电压。 如果 MPPSET 引脚电压强制低于1.2V、BQ24650将保持在输入电压调节环路中、同时输出电流为零。 STAT1引脚为低电平、STAT2引脚为高电平。"

    请参阅 EVM 用户指南中的下表。 更高的充电电流将需要不同的电感器和电阻器。 您可以看到、此 EVM 的最大充电电压为26V、最大充电电流为8A。

    谢谢、

    Mike Emanuel

    如果您的问题得到了解答、请单击"已解决"。