请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM51551 您好,
我在项目应用程序中使用 LM51551。
在下面提到的条件下、我观察到输出是不连续的(下图)。 请解释这种行为。
输入:INH = 13.5V;V_SUPPLY = 20V @ 1V/300ms 斜率
在输出端、我为8V 输出施加了80mA 的负载、为15V 输出施加了430mA 的负载。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.