This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM51551:LM51551 -不连续输出

Guru**** 2516170 points
Other Parts Discussed in Thread: LM51551

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018594/lm51551-lm51551---discontinuous-outputs

器件型号:LM51551

您好,  

我在项目应用程序中使用 LM51551。  

在下面提到的条件下、我观察到输出是不连续的(下图)。 请解释这种行为。

输入:INH = 13.5V;V_SUPPLY = 20V @ 1V/300ms 斜率

在输出端、我为8V 输出施加了80mA 的负载、为15V 输出施加了430mA 的负载。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Anne、  

    感谢您的联系。 您能否分享您设计的原理图和规格(输入电压、输出电压、最大输出电流、开关频率)? 您能否检查变压器和整流二极管的正确方向? 当未看到此行为时(例如空载时)是否存在任何情况? 您能否也共享开关节点和 FB 引脚的波形?  

    此致、  

    Em