This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS61021A:限制启动电流

Guru**** 2511985 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS61021A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016104/tps61021a-limit-startup-current

器件型号:TPS61021A

您好、TI 团队、

我正在使用 TPS61021A 处理低功耗应用。
为了省电、我经常打开/关闭 TPS61021A。

该器 件由电池供电(AAx2)、如果电池电量低于约40%、则 TPS61021A 启动电流导致的压降会成为问题。
我已经降低了输出电容器并增加了输入电容器、但这还不够。

为了进一步限制启动电流,我将考虑两种方法:

1.逐步启用 TPS61021A

我将 EN 引脚拉高大约80us、然后再拉低 、再拉高、直到达到标称输出(4V)。
这种方法似乎运行良好。
在下图中、绿色是 TPS61021A 输出、黄色是电池上的压降。 电压降限制在100mV 左右、而常规启动时的压降约为350mV。




这种方法是否可靠,足以进行大批量生产?

2.在 FB 引脚上使用 RC 电路

此方法在以下网址进行了说明: https://www.ti.com/lit/an/slva307b/slva307b.pdf

我尝试过它、但结果不如第一种方法好。 第一个启动阶段(输出电容器充电)似乎没有受到影响。
注释 slva307b 是否适用于 TPS61021A?

感谢你的帮助
纪尧姆





  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    感谢您使用我们的器件并深入研究该器件。 我对您的两种方法有以下看法:

    逐步启用 TPS61021A:

    EN 拉至高电平和 TPS61021A 可调节 VOUT 之间的延迟未指定。 这可能起作用、但应注意一些问题。 首先要注意的是、VOUT 上应具有非常轻的负载。 第二个是 EN 下拉至低电平和器件停止开关之间的时间。 EN 高电平持续时间的长短也会影响启动时 VIN 的下降、但它由您控制。

    基于以上两点、很难说这种方法没有问题。

    FB 引脚上使用 RC 电路

    延长的软启动时间将影响预充电后的相位。 预充电阶段不会受到外部 SS 电路的影响、因为开关频率和电流限制是内部控制的。 在这个预充电阶段之后、输入电流将受到外部电路的影响。

    我建议您可以同时添加更多输入电容器和外部 SS 电路、让输入能够承受预充电阶段。 然后、外部 SS 电路将工作并降低来自输入的电流。

    请告诉我您的想法。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    感谢您的回复。

    根据您的建议、我添加了更多的输入电容并改进了外部 SS 电路。
    这样可以在不使用第一种方法的情况下将压降降低至200mV 左右(黄色表示电池上的压降、绿色表示 TPS61021A 输出):



    200mV 仍然有点高、但几乎可以接受。

    因此、我还实施了第一种方法来降低预充电阶段导致的压降。 我知道它不完全可靠、因为 EN 高电平和调节之间的延迟未指定、但这种方法不会产生危害。 最坏情况下、预充电阶段不变。

    如果您有任何有关上述延迟差异性的信息、这些信息将会有所帮助。

    感谢你的帮助
    纪尧姆

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您好 Guillaume、

    我肯定会在设计中检查该延迟。 让我在下周晚些时候再回来。

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Guillaume、

    在检查设计后、在25°C 的正常温度下、EN 延迟约为20~30us。 在较低的温度下、它将会更长、大约200~300us。 它主要取决于内部 基准延迟。 我们无法保证 EN 延迟。 谢谢!

    -文豪

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wenhao、

    感谢您提供这些信息、这将对我们有所帮助。