您好、TI 团队、
我正在使用 TPS61021A 处理低功耗应用。
为了省电、我经常打开/关闭 TPS61021A。
该器 件由电池供电(AAx2)、如果电池电量低于约40%、则 TPS61021A 启动电流导致的压降会成为问题。
我已经降低了输出电容器并增加了输入电容器、但这还不够。
为了进一步限制启动电流,我将考虑两种方法:
1.逐步启用 TPS61021A
我将 EN 引脚拉高大约80us、然后再拉低 、再拉高、直到达到标称输出(4V)。
这种方法似乎运行良好。
在下图中、绿色是 TPS61021A 输出、黄色是电池上的压降。 电压降限制在100mV 左右、而常规启动时的压降约为350mV。
这种方法是否可靠,足以进行大批量生产?
2.在 FB 引脚上使用 RC 电路
此方法在以下网址进行了说明: https://www.ti.com/lit/an/slva307b/slva307b.pdf
我尝试过它、但结果不如第一种方法好。 第一个启动阶段(输出电容器充电)似乎没有受到影响。
注释 slva307b 是否适用于 TPS61021A?
感谢你的帮助
纪尧姆