This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS1663:TPS1663电子保险丝 IC PGOOD 引脚未置为有效

Guru**** 2897200 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS1663

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017209/tps1663-tps1663-efuse-ic-pgood-pin-not-asserting

器件型号:TPS1663

我将 TPS1663 IC 用于我的应用。 我已经成功构建 了 PCB、它按照我的要求工作。 对于过压和欠压、FLT 引脚可正常工作。 但 PGOOD 引脚 在输出端未显示任何瞬变。 根据数据表中的说明、当 SHDN 引脚设置为高电平时、PGOOD 引脚也会变为低电平、但在任何情况下、我都不会在 PGOOD 引脚上获得任何瞬变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    欢迎使用 E2E!

    您能否共享原理图和启动波形?

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

        

    请检查上面的电路、如果出现任何问题、请告知我们。

    我们尚未捕获波形、请告知是否确实需要波形。 如果需要波形、则需要在我们需要捕获的其他引脚处捕获、包括 PGOOD 和 FLT 引脚。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢 Ashish。

    请使用4通道示波器共享 Vout、PGOOD、FLT/和 SHDN/的测试波形。

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    我捕获了多个情形 、如下所示。 如果需要其他详细信息、请检查并告知我。

    在下图中:

    黄色=输出电压(24V)

    蓝色= PGOOD (3.3V)

    粉色= FLT (3.3V)

    如上图所示、当我们降低输入电压时、输出电压也会降低。 当输入电压低于阈值(即欠压)时、FLT 引脚变为低电平。 但 PGOOD 引脚未变为低电平。


    在下图中:

    黄色 =输出电压(24V)

    蓝色 = PGOOD (3.3V)

    粉色 = SHDN (3.3V)

    如上图所示、当我们将 SHDN 引脚拉为低电平时、Vout 开始变为低电平、但 PGOOD 引脚未更改其状态。


    在下图中:

    黄色= FLT (3.3V)

    蓝色= PGOOD (3.3V)

    粉色= SHDN (3.3V)

    如上图所示、当我们拉低 SHDN 引脚时、FLT PGOOD 引脚保持高电平。


    在下图中:

    黄色 = FLT (3.3V)

    蓝色 = PGOOD (3.3V)

    粉色 = SHDN (3.3V)

    如上图所示、我们已将输入电压降低到阈值以下(即欠压)、同时将 SHDN 引脚保持为高电平、FLT 引脚变为低电平、但 PGOOD 引脚保持高电平。


    在下图中:

    黄色 = FLT (3.3V)

    蓝色 = PGOOD (3.3V)

    粉色 = SHDN (3.3V)

    如上图所示、我们已将输入电压降至阈值以下(即欠压)、FLT 引脚变为低电平。 之后、我们将 SHDN 引脚拉至低电平、但 PGOOD 引脚保持高电平。


    在下图中:

    黄色 = FLT (3.3V)

    蓝色 = PGOOD (3.3V)

    粉色 = SHDN (3.3V)

    如上图所示、我们在保持输入电压低于阈值(即欠压)的同时将 SHDN 引脚拉至低电平、我们更改 SHDN 引脚状态时、FLT 引脚将切换其状态。 PGOOD 引脚未填充其状态。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    感谢波形。

    PGOOD 具有大约10ms 的上升和下降去毛刺脉冲时间。 您的一些测试间隔很短。 您是否可以将切换时间增加到大于20ms 并进行检查。

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakesh、  

    请检查以下波形。 您可以看到、我们 使用1s 时间/单位捕获了所有波形。

    在下图中:

    黄色 = FLT (3.3V)

    蓝色 = PGOOD (3.3V)

    粉色 = SHDN (3.3V)

    如上面的波形所示、我们将输入电压保持在24V、并将 SHDN 引脚切换的间隔超过500ms。 PGOOD 引脚保持高电平。


    在上面的波形中、我们已将输入电压保持在阈值以下(即欠压)、   并且我们已将 SHDN 引脚切换了超过500ms 的间隔。 触发 FLT 引脚、但  PGOOD 引脚保持高电平。


    在 上面的波形中、我们将输入电压保持 在阈值以下(即欠压) 、   并且我们已将 SHDN 引脚切换了200ms 以上。  触发 FLT 引脚 、但  PGOOD 引脚保持高电平。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Ashish、您好!

    您能给我发送这些器件的顶部标记吗?

    此致、Rakesh  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Rakhesh、

    PCB 上焊接的 IC 是 TPS26631。 我们将移除 IC 并焊接 TPS16630。 我认为这将解决这个问题。  

    感谢您的参与和建议。