This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMG1210:HO 压降

Guru**** 1426920 points
Other Parts Discussed in Thread: LMG1210, UCC27200
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016902/lmg1210-ho-voltage-drop

器件型号:LMG1210
主题中讨论的其他器件: UCC27200

我将使用 LMG1210在类似于降压转换器的转换器中驱动 EPC2045。 内部 LDO 被旁路、由工作台电源提供5V 电压。  BAS170W 用作自举二极管。 开关频率为3MHz。

我运行了原型、并注意到 HO 电压比 LO 电压小~ 1V。 它是由 bootsrap 二极管的正向压降引起的吗? 我是否可以更改其他任何内容以减小此压降?

谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cong、

    感谢您的支持!

    ----

    如果您的测量以 GND 为基准、HO 电压应始终大于 LO (假设您以足够的速度和占空比进行开关)、以便自举电容器能够进行足够的充电。

    ----

    一个问题是、您还有一个自举电容器还是一个大小合适的电容器?  通常、0.1uF 是一个良好的开始。

    如果这不是您的问题、请遵循原理图、以便我更好地分析您的电路。

    谢谢!

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    感谢您的快速响应。 我测量的是高侧开关的栅极-源极电压、在上一个柱中、该电压被标记为 HO 电压。 很抱歉造成混淆。 我测量了自举电容器两端的电压、并且没有看到自举电容器两端出现任何明显的压降。 电压范围约为4V 至4.1V。 根据1210数据表中的指导、理论电容值小于10nF。 然后、自举电容的大小适当为0.1uF。 我还尝试了1uF、得到了相同的测试结果。  

    1.您能否为估算自举二极管引起的压降提供指导?

    2.如果您不介意多花一点时间来理解设计、我很乐意与您分享原理图。 能否提供电子邮件地址?

    谢谢!

    控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cong、

    好的、这听起来好像设置正确。

    ----

    1) 1) 关于自举二极管、压降;这将取决于通过该二极管的电流。  下面是 BAS170W 二极管数据表的屏幕截图。  电流消耗可能会将压降推高;您可以考虑为您的应用使用"更好"的二极管(压降更小);但知道这通常会带来折衷。

    要了解使用的电流大小、请参阅  LM1210数据表的"8.2.2.5计算功率耗散"部分。

    您将需要参考所驱动 FET 的数据表、以获取栅极电荷规格。

    我希望电流消耗是您看到电压下降的原因。

    ----

    我希望这对您的问题有所帮助和解答。  如果您的问题得到了解答、请按绿色按钮、否则请随时跟进。

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    这对我们有很大帮助! 我的计算结果显示 Ifet、g = 15mA、并产生0.9V 的压降。 我计划切换到另一个二极管  BAT46WJ、该二极管的压降为0.4V、电流为15mA。  

    如果我更喜欢使用5V 导通信号来实现更小的 Rdson、是否有替代解决方案来抵消二极管压降?

    谢谢、

    控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cong、

    很高兴我能提供帮助!

    ----

    关于 使用 LMG1210获得更高的 HO 栅极电压、唯一的方法 是获得可获得的最低压降肖特基二极管。  (您刚才已经做过)  肖特基二极管由于具有固有的低正向电压、因此通常是适合此应用的方法。

    另一种方法是使用不同的半桥驱动器、该驱动器不会限制您使用 LMG1210的内部5V LDO。  根据您的应用、您可以查看其他半桥驱动器、例如 UCC27200。  栅极驱动电压基于向 IC 提供的 VDD。

    ----  

    我希望这对您有所帮助!

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    (1)我正在查看 LMG1210数据表中的图20。 我看到 HO 和 LO 均为5V。 自举二极管导致的压降很小。 我是否可以知道它是什么电路以及使用了哪个二极管?

    (2)在同一数据表中、您能否在第5页的欠压锁定部分定义上升/下降阈值?

    (3)肖特基二极管也会损害 HO (栅源极电压)、这让我有点惊讶。 据我所知、最佳的肖特基二极管会导致0.3V 的压降、从而在实际应用中驱动 GaN。 这意味着高侧 GaN 永远不会看到5V Vgs、这是最大程度地减小 Rdson 的最佳电压电平。 我在这里错过了什么吗?

    感谢您的帮助!

    控制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Cong、

    1) 1)使用的电路可能是我们用于电路板的 EVM (评估模块)、电路的一部分如下所示。   EVM 的用户指南和订购详细信息可在 LMG1210产品页面上找到。

    使用的二极管是 BAT46WJ、115。  它似乎没有比您拥有的要好得多。

    2) 2) 我们在 这里有一篇关于欠压锁定的技术文章。  上升阈值是指为了使器件保持"快乐"并按其应有的方式运行、所需的指定引脚上的电压。  下降阈值是指指定引脚上的电压将导致器件进入"锁定"状态并基本上关闭、以保护功率晶体管下游。  这两个电压之间的差值称为"迟滞"、值得关注。  它基本上是两个阈值之间的"缓冲器"、因此、如果电压接近其中一个阈值、器件会在两个状态之间振荡。

    3)  3)是的、这是自举拓扑的固有特性。  此处的数据表中考虑了大约0.3V 的压降:

    ----

    我希望这能为您澄清问题!

    谢谢、

    Aaron Grgurich