This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS23730EVM-093:SLVA306a 文档

Guru**** 1934450 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018393/tps23730evm-093-slva306a-document

器件型号:TPS23730EVM-093

1) 1)第11页、第5节

  -排印错误:应为 VadptR_on,而不是 VadptR_off

  - Rpd1+Rpd2的计算结果不正确:应为69.23+3.01=72.24,而不是72.81

2) 2)第11页 第6节 -什么是 Vapdh?

  根据数据表、Vapdh=0.095V (第10页)、但此处假设 Vapdh=0.3V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、以色列、

    1.在数据表和 EVM 用户指南中、没有参考第11页上的适配器分压器计算。 您能更具体地回答您的问题吗?

    对于 EVM、我们使用48V 适配器。 APD 阈值为1.5V、因此带 R10和 R11的分压器具有48V 输入、可产生2.3V 阈值、因此将打开 APD。 我们将其设计为在35V 时开启:35*(4.42k/(4.42k+100k))= 1.48V、处于 APD 开启范围内。 我们必须使用标称值、这对我来说足够接近。  

    欢迎订购 EVM 并尝试使用48V 适配器。  

    Vapdh:APD 电压阈值迟滞。  

    V =电压

    APD = APD 引脚阈值

    H =迟滞

    您能否指定或显示假设在何处使用0.3V 电压的图片?

    如果此帖子回答了您的问题、请将此主题标记为已解决。 谢谢你。

     

    此致、  

     

    Michael P.

    应用工程师

    应用工程师  

x 出现错误。请重试或与管理员联系。