This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM25141-Q1:轻负载时的效率

Guru**** 2746775 points

Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1, LM25148-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018524/lm25141-q1-efficiency-at-light-load

器件型号:LM25141-Q1
主题中讨论的其他器件: LM25148-Q1

大家好、

客户使用 LM25141-Q1为 DDR 加电、电流为16A。 由于 DDR 处于睡眠模式、睡眠时的电流为70mA、因此客户需要在轻负载时实现高效率。

因此、LM25141-Q1似乎不合适。  

您对此应用有何建议或建议?

谢谢你

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Betty:

    LM25141-Q1和 LM25148-Q1是此处的合适候选器件。 这两种控制器均可提供超低 IQ、从而在轻负载时实现最高效率。 如果您需要在特定工作条件下估算效率、请发送输入电压、输出电压、输出电流和开关频率。

    例如、在2.1MHz 下运行时、请参阅此处的效率图 :https://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm25148-q1.pdf#page=36

    此致、

    Tim