Other Parts Discussed in Thread: LM25141-Q1, LM25148-Q1
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM25141-Q1 主题中讨论的其他器件: LM25148-Q1
大家好、
客户使用 LM25141-Q1为 DDR 加电、电流为16A。 由于 DDR 处于睡眠模式、睡眠时的电流为70mA、因此客户需要在轻负载时实现高效率。
因此、LM25141-Q1似乎不合适。
您对此应用有何建议或建议?
谢谢你