Thread 中讨论的其他部件:USB2ANY、 BQ24650
很遗憾、我的 TI 充电器 GUI V1.4.3现在出现了一些问题、使我无法正确继续此测试。
我被要求更新我成功执行的 Chrome 插件。 我还可以进行连接(显示为绿色连接)、我可以开始对其进行设置。
但数据未正确同步。 无论我如何设置"自动读取"和"写入模式"。
我现在已经为其充电、但 GUI 显示它未充电。 其他数据也没有按应有的方式更新。 奇怪。
对于第二个问题:它连接到9V/10W 太阳能电池板。 一整天都能正常工作、但第二天根本没有开始充电。 而输入电压大于8V (测量值)。
断开/重新连接面板后、它立即启动。 我猜这不是这样的意思吗?
如果需要、我的 IC 是修订版7。