This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25798:BQ25798问题

Guru**** 2546020 points
Other Parts Discussed in Thread: USB2ANY, BQ25798, BQ24650

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017514/bq25798-bq25798-issues

器件型号:BQ25798
Thread 中讨论的其他部件:USB2ANYBQ24650

很遗憾、我的 TI 充电器 GUI V1.4.3现在出现了一些问题、使我无法正确继续此测试。
我被要求更新我成功执行的 Chrome 插件。 我还可以进行连接(显示为绿色连接)、我可以开始对其进行设置。
但数据未正确同步。  无论我如何设置"自动读取"和"写入模式"。

我现在已经为其充电、但 GUI 显示它未充电。 其他数据也没有按应有的方式更新。 奇怪。

对于第二个问题:它连接到9V/10W 太阳能电池板。 一整天都能正常工作、但第二天根本没有开始充电。 而输入电压大于8V (测量值)。  
断开/重新连接面板后、它立即启动。 我猜这不是这样的意思吗?

如果需要、我的 IC 是修订版7。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Christoph、

    您是否使用以下链接中的最新固件更新了 USB2ANY 包装盒?  这似乎可以解决大多数通信问题。

    www.ti.com/.../slvc695

    您的 EVM 是否具有 PQ2579X IC 或 BQ25798IC?  如果 PQ2579X、如果输入源太弱、则电源功能不良可能会导致充电器进入高阻态。 主机可以禁用充电、强制退出 HiZ、然后启用 MPPT。  BQ25798 IC 已修复此问题。   

    BQ25798 MPPT 功能默认不启用、必须通过 I2C 写入启用。  充电器将启动并根据加电期间 VBUS 上的感测电压设置其 VINDPM 电平。  如果下一次上电时的电压低于该值或降至该值以下、并且未启用 MPPT 以定期重新检测 MPP、则充电器停止充电。 此外、如果电池放电至低于 SysMin (MINSYS)电压、MPPT 将自动禁用。  因此、我建议将 MINSYS 设置为使系统保持运行的最低值。

    最后提醒一下、如果看门狗未被禁用或定时器位未通过 I2C 定期写入、则包括 EN_MPPT 在内的许多寄存器将被复位。

    此致、

    Jeff   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Jeff:
    非常感谢您的反馈!

    USB2ANY FW 就是您发布的固件。 版本2.8.2。

    实际上、我的 EVM 具有 PQ2579x。 刚才已经看到了。

    使用 I2C 启用 MPPT I。 我只希望有一个 IC 版本将其作为标准启用。 现在、我需要一个 MCU 来配置 MPPT 模式。
    我上次在设置看门狗时发现的东西。 现在、由于寄存器不再正确加载或写入、我无法在本地配置它。
    这可能是由于上次 Chrome USB2ANY 驱动程序更新造成的吗?

    此致、Chris

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    遗憾的是、我不支持 USB2ANY。  您可以尝试在论坛上创建有关 USB2ANY 的新帖子。  您是否尝试使用 Firefox 而不是 Chrome?

    关于 IC、我们有带外部 FET 的 BQ24650。  它是独立的、使用外部电阻器设置固定的输入电压百分比。  它会定期对输入电压进行采样。

    此致、

    Jeff  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    到目前为止、我们刚刚尝试了铬合金。
    然后将尝试使用 Firefox。

    遗憾的是、BQ24650不是我想要的。 它仅支持固定输入电压、因此不适用于不同的面板、因为它实际上不跟踪除设置电压之外的任何其他内容。
    此外、它只是降压配置、而不是降压/升压配置。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Chris:

    正确的是、BQ24650仅是降压转换器。 为了澄清 MPP 点、它不是固定电压、而是感测到的输入电压的固定百分比。  因此、对于太阳能、客户通常设置为80%。

    此致、

    Jeff