Other Parts Discussed in Thread: LMR33630
您好、Sirs、
我的客户正在开发一个板、用于将 LMR33630用于5V 至-12V 的输入电压和0.5A 的输出电流。
他们发现-Vout 引脚无法生成-12V 电压、您能否帮助检查原理图并提供建议?
感谢您的支持。
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好
我们无法读取您的原理图文件。 请发送 PDF。
还发送 PCB 层的快照
当您说它不提供-12V 输出电压时、您能更具体吗?
请发送波形或 SW 节点和 Vout 节点。
您是否使用 Webench 设计逆变器?
请参阅随附的示例 Webench 设计并进行比较。
有关 IBB 设计的提示、请参阅随附的应用手册。
谢谢
您好、先生、
客户按照随附的 webench 文件进行设计。
e2e.ti.com/.../5344.WBDesign3.pdf
请参阅随附的客户 LM33630B 原理图、布局以及 SW 节点和 V-out 节点的波形。
e2e.ti.com/.../LMR33630B_5F00_schematic.pdf
e2e.ti.com/.../LMR33630B_5F00_Layout_5F00_Vout-and-SW-node.docx