This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LMR33630:负12V 输出无法正常工作

Guru**** 2534260 points
Other Parts Discussed in Thread: LMR33630

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017189/lmr33630-negative-12v-out-can-not-work

器件型号:LMR33630

您好、Sirs、

我的客户正在开发一个板、用于将 LMR33630用于5V 至-12V 的输入电压和0.5A 的输出电流。

他们发现-Vout 引脚无法生成-12V 电压、您能否帮助检查原理图并提供建议?

感谢您的支持。

e2e.ti.com/.../LMR33630_5F002D00_12Vout.rar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们无法读取您的原理图文件。  请发送 PDF。

    还发送 PCB 层的快照

    当您说它不提供-12V 输出电压时、您能更具体吗?

    请发送波形或 SW 节点和 Vout 节点。

    您是否使用 Webench 设计逆变器?

    请参阅随附的示例 Webench 设计并进行比较。

    有关 IBB 设计的提示、请参阅随附的应用手册。

    谢谢

    e2e.ti.com/.../WBDesign505.pdf

    e2e.ti.com/.../6740.snva856a.pdf

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    客户按照随附的 webench 文件进行设计。

    e2e.ti.com/.../5344.WBDesign3.pdf

    请参阅随附的客户 LM33630B 原理图、布局以及 SW 节点和 V-out 节点的波形。

    e2e.ti.com/.../LMR33630B_5F00_schematic.pdf

    e2e.ti.com/.../LMR33630B_5F00_Layout_5F00_Vout-and-SW-node.docx

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我假设您使用的是400kHz 选项。 您将需要更大的电感器、例如

    WEBENCH 设计中显示的10uH。  此外、您的输出电容器的额定电压仅为16V。

    他们将在12伏输出电压下进行大量降额。  您应该尝试使用额定电压为25V 的电容器。

    您使用了多少负载电流来拍摄示波器照片?

    PCB 布局似乎正常。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、先生、

    这个问题已经解决。

    感谢您的友好支持。