This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TL2844:频率计算问题

Guru**** 2511985 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016369/tl2844-frequency-calculation-question

器件型号:TL2844

DS 中的图16有注释 a)、其中定义了用于计算振荡器频率的公式。

使用3.6kΩ Ω 和1nF 时、预期频率约为480kHz。

DS 中的图10似乎证实了这一点。

但实际测量频率为~200kHz。

我注意到注释 a)表示该公式对于 Rt > 5kΩ Ω 有效;因此 Rt < 5kΩ Ω 时、公式可能会发生变化?

但 5kΩ 我们希望 Rt <Δ t 时、这可以在图10中表示。

需要更新方程式或图10以反映实际行为...我认为我们可能需要更新数据表...

您可以确认吗?

Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我认为您应该始终使用图10进行估算。 第11页的公式提供了速记估算、但仅当 RT > 5k 时。 RT = 5k 是一个粗糙的切削条件、因此当 RT 大于5k 时、公式接近图10。 您可以用几个点进行检查、例如 RT = 30k 或40k 时。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    问题如图10所示。

    观察 Y 轴、绘制3.6k 欧姆的水平线。

    然后、查看1nF 的趋势线。

    您将看到它们以大约500kHz 的频率交叉。

    位客户观察到的频率接近200kHz。

    这里的问题是5kOhm 以下的趋势线不准确、导致设计/测试过程中的混淆/浪费时间。

    1) 1)我们能否更新图10以显示精确频率与5kOhm 以下的 Rt 和 CT?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我将请求重新测试和检查。  

    注意图10基于测试的数字、仅供参考。 CT 上都有容差因素(您的1nF 电容容容差是多少?) 和 IC 上的电流(大约10%)。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    [引用 userid="12132" URL"~/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016369/tl2844-frequency-calculation-question/3756141 #3756141"]

    我将请求重新测试和检查。  

    [/报价]

    谢谢你。

    我知道容差将导致次理想结果、但在本例中、图10中的趋势线低于5kΩ Ω 并以线性方式持续、与表示线性趋势仅在"rt > 5kΩ Ω"以上工作的公式不一致。

    当客户尝试使用表10选择值时、他们看到了这个问题、并希望趋势线能够更准确地反映线性度如何随较低的 Rt (5kΩ μ s)值变化。

    Darren

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    好的、注意。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄  

    有更新吗? 客户希望在今天7点14前回复。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我提出了请求。 已指派人员查看图10。 在审查结果后、他将决定如何继续。 目前还没有报告。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如有任何进一步的询问、请将其发送给 负责此请求的人员。 也请复制给我。  如果需要我提供一些帮助、例如帮助解释这方面的内容。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、黄

    感谢您给我一个联系。 我已复制您的电子邮件、并将离线发送一条消息。

    Darren