Other Parts Discussed in Thread: BQ24161B, BQ25616
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:BQ25616 主题中讨论的其他器件:BQ24161B、
我在多种设计中使用了 BQ24161B。 它工作正常、但有一个与 CD_b 引脚(芯片禁用)相关的问题。 这个引脚不仅仅是关断充电、它实际上也关断芯片。 如果电池电量非常低且 VBUS 上连接了充电源、当 CD_b 变为高电平时、系统电压也会下降、这会导致系统的其余部分下降。
现在看一下 BQ25616规范、Ce_b (充电使能)似乎仅影响充电。 如果存在充电源并且 CE_b 被驱动为高电平以关闭充电、这是否仅关闭电池 FET、同时允许开关继续提供恒定的系统电压?
Matt