This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] BQ25616:充电使能引脚运行

Guru**** 2826755 points

Other Parts Discussed in Thread: BQ24161B, BQ25616

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018186/bq25616-charge-enable-pin-operation

器件型号:BQ25616
主题中讨论的其他器件:BQ24161B

我在多种设计中使用了 BQ24161B。 它工作正常、但有一个与 CD_b 引脚(芯片禁用)相关的问题。 这个引脚不仅仅是关断充电、它实际上也关断芯片。 如果电池电量非常低且 VBUS 上连接了充电源、当 CD_b 变为高电平时、系统电压也会下降、这会导致系统的其余部分下降。

现在看一下 BQ25616规范、Ce_b (充电使能)似乎仅影响充电。 如果存在充电源并且 CE_b 被驱动为高电平以关闭充电、这是否仅关闭电池 FET、同时允许开关继续提供恒定的系统电压?

Matt

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Matt、

    你是对的。 对于 BQ25616、将/CE 驱动为高电平将禁用 对电池的充电、但允许转换器继续为系统供电。 电池 FET 不允许电流流动为电池充电、但仍允许电流从电池流动为系统供电。

    此致、

    胡安