This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM22680:11V 稳压器的锯齿输出

Guru**** 2509315 points
Other Parts Discussed in Thread: LM22680

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018107/lm22680-sawtooth-output-for-11v-regulator

器件型号:LM22680

我收到了一个11V 电源轨损坏的装置。 它使用 LM22680并将12V 电压调节至11V。 最初、11V 输出读数为2.5V。 电路板上的电流消耗没有问题、看起来问题是稳压器本身。 我更换了稳压器、现在稳压器的输出为~9.7V。 12V 电压轨(下图中的 VRAIL)的读数为11.91V。 然而、最重要的问题是输出是一个峰值为11V 的干净锯齿波。 很明显、器件正在尝试切换、但我无法完全隔离问题。 这种精确的电路已多次重复使用电路板、没有任何问题。  

我查看了 TI Webench、根据输入、没有可能的设计、可以使用12V 输入从稳压器输出11V 2A。 我想知道您的想法是什么、这是设计本身的问题还是单个电路板的问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我还感到惊讶的是、它在输入电压为12V 到输出电压为11V@2A 时能够正常工作。   

    由于输入和输出之间存在如此小的差异、LDO 可能会满足要求。

    您附加的图像未通过。

    请附上您的原理图以及输出电压和 SW 节点的波形、我们将看到这些波形

    如果我们能提供帮助。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我从原理图中看到的一点是 、该器件的输出电容有点低。

    我想您需要在50uF 至100uF 的范围内、等等。

    您可以尝试通过实验增大输出电容。

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好

    我们将与 Connor Connaughton 脱机解决此问题。

    我将关闭此帖子

    谢谢

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好地方! 我进行了仔细检查、虽然此处未显示、但其他地方有大容量电容(额外~100uF)。