我收到了一个11V 电源轨损坏的装置。 它使用 LM22680并将12V 电压调节至11V。 最初、11V 输出读数为2.5V。 电路板上的电流消耗没有问题、看起来问题是稳压器本身。 我更换了稳压器、现在稳压器的输出为~9.7V。 12V 电压轨(下图中的 VRAIL)的读数为11.91V。 然而、最重要的问题是输出是一个峰值为11V 的干净锯齿波。 很明显、器件正在尝试切换、但我无法完全隔离问题。 这种精确的电路已多次重复使用电路板、没有任何问题。
我查看了 TI Webench、根据输入、没有可能的设计、可以使用12V 输入从稳压器输出11V 2A。 我想知道您的想法是什么、这是设计本身的问题还是单个电路板的问题。