This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS54824:tps54824应用问题

Guru**** 2560390 points
Other Parts Discussed in Thread: TPS54824

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1018017/tps54824-tps54824-application-question

器件型号:TPS54824

大家好、

您能帮助确认以下问题吗?

请帮助确认是否可以使用1.8VCMOS 电平标准将 TPS54824的 PG 引脚上拉至1.8V?
在以下手册中、仅找到最大6.5V 限值、但似乎没有提到可上拉的电压

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Dane:

    PG 是开漏输出。 上拉电压主要由下一级(EN 阈值或其他)决定。 因此、一旦下一级能够识别1.8V、1.8V 就可以了。

    谢谢、

    Lishuang