Other Parts Discussed in Thread: TPS62816EVM-140, TPS62816-Q1, TPS62913
主题中讨论的其他器件: TPS62816EVM-140、 TPS62913
你好
我目前正在使用评估板 TPS62816EVM-140评估 TPS62816-Q1器件。 在我们的应用中、它应该提供噪声敏感型 ADC/DAC 电源。 我对输出电压进行了纹波和 FFT 测量、这引起了一些问题。 请查看下面的示波器屏幕截图。

评估上的输出电压。 电路板的峰间纹波约为 1.1mV (对应于2.225MHz 时的-69dBVrms 峰值)。 对于我们的应用、我们需要通过添加第二级滤波器来进一步降低输出纹波。 现在、问题是:
1) 1)在第二个屏幕截图中、您可以看到输出电压和 FFT 的波形。 该信号显示了一些低频噪声/纹波、近似值为 2mVpp。 它也可以在低于1MHz 的 FFT 中看到。 导致此噪声的原因是什么? 是否已经存在以下参考文献中所述的宽带噪声/闪烁噪声等?
https://www.ti.com/lit/wp/slyy134/slyy134.pdf
https://www.analogue.com/en/technical-articles/comprehensively-understand-and-analyze-switching-regulator-noise.html
2) 2)是否有办法降低此噪声、或者是由转换器及其内部电路本身引起的噪声?
提前感谢您的任何帮助!
此致、
Martin