This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS62816-Q1:低频噪声和纹波

Guru**** 2815505 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS62816EVM-140, TPS62816-Q1, TPS62913

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017228/tps62816-q1-low-frequency-noise-and-ripple

器件型号:TPS62816-Q1
主题中讨论的其他器件: TPS62816EVM-140TPS62913

你好

我目前正在使用评估板 TPS62816EVM-140评估 TPS62816-Q1器件。 在我们的应用中、它应该提供噪声敏感型 ADC/DAC 电源。 我对输出电压进行了纹波和 FFT 测量、这引起了一些问题。 请查看下面的示波器屏幕截图。
  
评估上的输出电压。 电路板的峰间纹波约为 1.1mV (对应于2.225MHz 时的-69dBVrms 峰值)。 对于我们的应用、我们需要通过添加第二级滤波器来进一步降低输出纹波。 现在、问题是:
1) 1)在第二个屏幕截图中、您可以看到输出电压和 FFT 的波形。 该信号显示了一些低频噪声/纹波、近似值为 2mVpp。 它也可以在低于1MHz 的 FFT 中看到。 导致此噪声的原因是什么? 是否已经存在以下参考文献中所述的宽带噪声/闪烁噪声等?

https://www.ti.com/lit/wp/slyy134/slyy134.pdf
https://www.analogue.com/en/technical-articles/comprehensively-understand-and-analyze-switching-regulator-noise.html

2) 2)是否有办法降低此噪声、或者是由转换器及其内部电路本身引起的噪声?

提前感谢您的任何帮助!
此致、  
Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    您观察到的内容似乎更多地与被描述为宽带噪声的内容相关。

    为了尽量减小其影响、我会看到不同的解决方法。

    您实际上会通过使用 第二级滤波器来获得快照。  

    此外、使用一些较大的47uF 电容器将允许您在1MHz 以下进行滤波、但这只会影响频谱的一小部分、如下所示(例如):

    一些 TI DCDC 转换器专为满足这些类型的超低噪声和低纹波应用而设计。

    例如、TPS62913 专为应对 这些挑战而设计。 不过、3A 最大输出电流可能不足以满足您的设计需求。

    我建议您查看以下文件 snva871。 这是一个适合您的主题的阅读。

    要回答您的最后一个问题、这 是由转换器及其内部电路引起的、但我们可以尝试将其影响降至最低。

    如果您有任何疑问、请告诉我。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Dorian、您好!  
    感谢您提供相关信息。 这对您有很大帮助。

    TPS62913乍一看看起来非常有趣、我将对此进行检查。 您是否可以推荐具有6A 输出电流能力的任何类似器件?

    此致、
    Martin

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Martin、

    我没有听说有任何项目朝着这个方向发展、但我会与相关人员进行核实、并在我收到信息后立即返回给您。

    非常感谢!

    此致、
    Dorian