This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPSM5D1806:输入电压为12V 时的输出电压设置

Guru**** 2515840 points
Other Parts Discussed in Thread: TPSM5D1806, TPS541620

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016354/tpsm5d1806-output-voltage-setting-from-12vin

器件型号:TPSM5D1806
主题中讨论的其他器件: TPS541620

大家好、

我想使用 TPSM5D1806从12V 输入电压输出1.2V 和5V 电压。 电流为4A。
数据表规定、2MHz 才能获得5V 电压、但必须达到或低于1.5MHz 才能获得1.2V 电压。
这是否意味着1.2V 和5V 无法从12V 输入电压输出?

此致、

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没错。   最小导通时间、关断时间、开关频率和电感器值为输出电压范围设置了一个边界。   表7-1显示、在2MHz 频率下、可以提供5.5V 和1.4V 电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您可以使用 转换器 www.ti.com/.../TPS541620。  

     使用两个不同的电感器值、您应该能够获得1.2V 和5V 电压。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道最小值是由于 TON_MIN 所致、但我不确定最大值约束。
    如果输入电压为12V、则不会应用 Toff 约束。
    它可能会受到电流限制的限制、但如果它为0.47uH、我认为5V/4A 可在1.5MHz 下输出。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    正确、1.2V 上的限制来自最小 Ton。    TOFF 将限制较高输出电压的最小输入电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果 TPSM5D1806的内部 IC 与 TPS541620相同、则 Toff 为200ns。
    在12Vin 和1.5MHz 时、Toff 的最大输出电压为8.4V。
    对于12V 输入、5V 输出、0.47uH、1.5MHz、电感器电流为4.14A。
    如果内部过流阈值为8A、则最大输出电流为5.9A。
    为什么在输入电压为12V、1.5MHz、电流小于4A 时、输出电压限制为3.6V?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    还有一个低侧电流限制。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低侧过流限值为6.2A、因此可接受高达8.27A 的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低侧 FET 的灌电流限制为2.8A。    在空载时、我们不希望纹波电流超过灌电流限制

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢、我知道它受低侧灌电流的限制。
    如果有特定的固定负载、是否可以使用它?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TPSM5D1806所需的工作电流不超过 TON、TOFF、高侧电流限制或低侧电流限制阈值。   

    使用 TPS541620将使您在选择电感器时具有更大的灵活性、并降低 TPSM5D1806的工作范围限制。   

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我知道、我在我们的条件下停止使用它。