主题中讨论的其他器件: TPS541620
大家好、
我想使用 TPSM5D1806从12V 输入电压输出1.2V 和5V 电压。 电流为4A。
数据表规定、2MHz 才能获得5V 电压、但必须达到或低于1.5MHz 才能获得1.2V 电压。
这是否意味着1.2V 和5V 无法从12V 输入电压输出?
此致、
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我想使用 TPSM5D1806从12V 输入电压输出1.2V 和5V 电压。 电流为4A。
数据表规定、2MHz 才能获得5V 电压、但必须达到或低于1.5MHz 才能获得1.2V 电压。
这是否意味着1.2V 和5V 无法从12V 输入电压输出?
此致、
如果 TPSM5D1806的内部 IC 与 TPS541620相同、则 Toff 为200ns。
在12Vin 和1.5MHz 时、Toff 的最大输出电压为8.4V。
对于12V 输入、5V 输出、0.47uH、1.5MHz、电感器电流为4.14A。
如果内部过流阈值为8A、则最大输出电流为5.9A。
为什么在输入电压为12V、1.5MHz、电流小于4A 时、输出电压限制为3.6V?