This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS552882:0.8V 下的 CC 模式和使用 SYNC 引脚的电流共享。

Guru**** 2763595 points

Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, BQ25730

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017607/tps552882-cc-mode-under-0-8v-and-current-sharing-using-sync-pin

器件型号:TPS552882
主题中讨论的其他器件:TPS55288BQ25730

我想使用 TPS55288从 USB PD 源为超级电容器充电。

最初的计划是使用 BQ25730,因为它的充电电流较高,但由于它将 VSYS 下的充电电流钳制为384mA,我不得不寻找另一个 IC。  

我需要:

  • 可编程输出电流限制  
  • USB PD 兼容性
  • 能够在0V 至超级电容充电的 CC 模式下工作
  • I2C 通信  

 经过我的研究、似乎唯一合适的 IC 是 TPS55288。 我唯一不确定的是低于0.8V 的 CC 模式。  

问题1:

如果输出电流不超过线圈峰值电流(超级电容器上低于0.8V)、IC 将不会检测短路、也不会进入间断模式?  

问题2:

是否可以使用 SYNC 引脚和电流共享 OR-Controller (例如 LTC4370)在两个 TPS55288之间共享负载?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Kristian、

    感谢您的参与。

    1.当 TPS55288输出电压低于0.8V 且电感器平均电流高于设置值时、器件将进入断续模式。 如果您使用 TPS55288 (I2C 版本)、则可以在 I2C 寄存器中禁用断续功能。  

    2、可以使用电流共享或控制器在两个 TPS55288之间共享负载。