Other Parts Discussed in Thread: TPS55288, BQ25730
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TPS552882 主题中讨论的其他器件:TPS55288、 BQ25730
我想使用 TPS55288从 USB PD 源为超级电容器充电。
最初的计划是使用 BQ25730,因为它的充电电流较高,但由于它将 VSYS 下的充电电流钳制为384mA,我不得不寻找另一个 IC。
我需要:
- 可编程输出电流限制
- USB PD 兼容性
- 能够在0V 至超级电容充电的 CC 模式下工作
- I2C 通信
经过我的研究、似乎唯一合适的 IC 是 TPS55288。 我唯一不确定的是低于0.8V 的 CC 模式。
问题1:
如果输出电流不超过线圈峰值电流(超级电容器上低于0.8V)、IC 将不会检测短路、也不会进入间断模式?
问题2:
是否可以使用 SYNC 引脚和电流共享 OR-Controller (例如 LTC4370)在两个 TPS55288之间共享负载?