请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:LM317 大家好、
我的客户希望在高速列车上的设备中使用 LM317。 因此、它们非常关心高温条件下的性能。 您可以就以下问题提供帮助:
℃μ A 下的最大输出电流是多少? 它是否仍然是数据表中所述的1.5A 电流?
2. 我们是否有最大输出电流和温度之间的曲线?
谢谢。
此致
韦恩
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好、Wayne、
数据表中的1.5A 规格是指电流限制电路、并不代表给定温度下的最大电流。 这样做的原因是、给定温度下的最大输出电流也取决于输入和输出电压。 要回答这些问题、我需要有关该应用的更多信息。
1) 1)客户想要使用哪种封装? 由于他们对高温应用感兴趣、因此建议使用 KCS 封装、因为它具有数据表中规定的最佳散热性能。
2) 2)输入和输出电压是多少?
3) 3)预期的负载条件是什么?
我们没有最大输出电流与温度间的关系曲线、但我们可以根据这些问题中的信息估算最大输出电流、以避免热关断。
此致、
Nick