This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM317:LM317℃85 μ A 条件下的输出电流容量和效率

Guru**** 2535680 points
Other Parts Discussed in Thread: LM317

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017621/lm317-lm317-output-current-capacity-and-efficiency-under-85-condition

器件型号:LM317

大家好、

我的客户希望在高速列车上的设备中使用 LM317。 因此、它们非常关心高温条件下的性能。 您可以就以下问题提供帮助:

 ℃μ A 下的最大输出电流是多少? 它是否仍然是数据表中所述的1.5A 电流?

2. 我们是否有最大输出电流和温度之间的曲线?

谢谢。

此致

韦恩

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Wayne、

    数据表中的1.5A 规格是指电流限制电路、并不代表给定温度下的最大电流。 这样做的原因是、给定温度下的最大输出电流也取决于输入和输出电压。 要回答这些问题、我需要有关该应用的更多信息。

    1) 1)客户想要使用哪种封装? 由于他们对高温应用感兴趣、因此建议使用 KCS 封装、因为它具有数据表中规定的最佳散热性能。

    2) 2)输入和输出电压是多少?  

    3) 3)预期的负载条件是什么?

    我们没有最大输出电流与温度间的关系曲线、但我们可以根据这些问题中的信息估算最大输出电流、以避免热关断。  

    此致、

    Nick