This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LM337:输入电容器

Guru**** 2810925 points

Other Parts Discussed in Thread: LM317, LM337

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1016835/lm337-input-capacitor

器件型号:LM337
主题中讨论的其他器件:LM317

大家好、

我们的客户目前正在使用 LM337和 LM317 LDO。 1µF 3Ω 一个7Ω Ω ESR 的 μ F 钽输入电容器(某些版本中的电容为 μ F)。 电容器安装在隔离式直流/直流转换器的输出端(+Vout=+12V、-Vout=-12V)、该转换器用作 LDO 的输入端(分别为 Vout=+5V 和-5V)。

他们目前在直流/直流转换器方面遇到问题、显然是由于其短路保护、因此他们希望更换为没有 SCP 的转换器。

在这种情况下、建议使用哪种输入电容器? 具有更高 ESR 的电容器似乎会更好(不确定)。 在这种情况下、ESR 值有多重要?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    直流/直流转换器的阻抗很可能在这里占主导地位。  如果您在 ESR = 3欧姆的 LDO 上使用 Cin、则直流/直流的输出阻抗将低于该阻抗、因此有效阻抗将大幅降低。  最好在输入端使用低 ESR 电容器(和低阻抗)。  输入端的陶瓷电容器或聚合物将正常工作。

    谢谢、

    斯蒂芬

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Stephen、

    感谢 您对此进行深入研究。  对于 ESR 极低的 LDO 输入电容器、问题是否更大、以至于它们被视为直流/直流转换器的短路?

    客户认为 、如果直流/直流转换器没有连续保护、则3或7欧姆 ESR 可能不安全。  但是、由于直流/直流的输出可能为330uF、因此我们认为这是可以的。

    我们还了解 到、通常对于旧 LDO、当使用低 ESR 电容器时、会在输入电容器中添加一个小型串联电阻器。 当前布局中不存在、但 这是真的吗?


    此致、

    Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Jejomar、

    该电容器在低频时具有高阻抗、因此无需担心短路。  一阶电容器模型是一个串联 RLC 电路、R = ESR、L = ESL。  即使 ESR 非常小、模型中仍会有串联电容器。  如果您查看电容器的阻抗曲线、您可以看到电容器在低频时具有大阻抗。

    对于旧的 LDO、在输出电容器而非输入电容器上添加了一个小型串联电阻器。  这是 LDO 数据表指定 ESR 范围且电容器 ESR 太小的情况。  则需要一个小型串联电容器来保持稳定性。  但在输入上、这是不同的。  输入端需要一个低 ESR 电容器对瞬变做出快速反应、以便输入电压不会下降。  如果输入电压下降、这将导致 LDO 出现输入暂态、(由于内部反馈系统的高增益)将导致 Vout 出现较大扰动。  因此、在输入端使用足够的低 ESR 电容可防止出现此问题。

    谢谢、

    斯蒂芬