主题中讨论的其他器件:LM317、
大家好、
我们的客户目前正在使用 LM337和 LM317 LDO。 1µF 3Ω 一个7Ω Ω ESR 的 μ F 钽输入电容器(某些版本中的电容为 μ F)。 电容器安装在隔离式直流/直流转换器的输出端(+Vout=+12V、-Vout=-12V)、该转换器用作 LDO 的输入端(分别为 Vout=+5V 和-5V)。
他们目前在直流/直流转换器方面遇到问题、显然是由于其短路保护、因此他们希望更换为没有 SCP 的转换器。
在这种情况下、建议使用哪种输入电容器? 具有更高 ESR 的电容器似乎会更好(不确定)。 在这种情况下、ESR 值有多重要?
提前感谢!
此致、
Jejomar