This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TPS3703-Q1:内部功能行为问题

Guru**** 2421610 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/power-management-group/power-management/f/power-management-forum/1017145/tps3703-q1-internal-function-behavior-questions

器件型号:TPS3703-Q1

您好!

下面我有一些问题:

1.为确定复位延时时间、开始计数450us 的时序是什么? 当 VDD>UVLO 或 VDD>=VDD (min)时?

2.当每次复位从置位状态恢复为无效状态时,ICT 是否会对 CT 引脚重新充电?

我在功能块中看到了一个50mV 基准比较器、但它的功能是什么? 是用于锁存输出模式(50mV <CT pin<VCT threshold)?)

谢谢!!

TED

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:  

    请以红色显示我的答案

    1.为确定复位延时时间、开始计数450us 的时序是什么? 当 VDD>UVLO 或 VDD>=VDD (min)时?

    当 VDD>=VDD (min)时、将使用450us 来确定哪个时序选项(CT 至 GND、CT 至 VDD、CT 至外部电容器)。

    2.当每次复位从置位状态恢复为无效状态时,ICT 是否会对 CT 引脚重新充电?

    我在功能块中看到了一个50mV 基准比较器、但它的功能是什么? 是用于锁存输出模式(50mV <CT pin<VCT threshold)?)

    如果您选择 让 CT 引脚保持悬空、则为内部电容器充电的电流(ICT)将具有基准电压(50mV)以比较其电压。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Ben、

    感谢你的答复。

    此外、我还有更多问题:

    如果我想设计复位延时时间为秒级、是否会导致外部电容器上的电压上升太慢、超过450us。 最后、复位延时时间设置是否异常?

    2.我想计算系统的整个静态电流。 IDD 是否已包含整个内部功能块工作电流?(例如 包括 ICT、VCT 和50mV 比较器、OV 和 UV 比较器等)

    此致、

    TED  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    如果我想设计复位延时时间为秒级、是否会导致外部电容器上的电压上升太慢、超过450us。 最后、复位延时时间设置是否异常?

    不,不是我的理解。  450us 是 IC 确定连接到 CT 引脚的元件所需的电流。  顺便说一下、我不会超出数据表中提到的范围、对于 CT 引脚上的1uF 电容器、这是3秒。

    2.我想计算系统的整个静态电流。 IDD 是否已包含整个内部功能块工作电流?(例如 包括 ICT、VCT 和50mV 比较器、OV 和 UV 比较器等)

    是的、没错。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ted:

    很高兴能提供帮助!  如果您有任何疑问、请随时访问 E2E 论坛、我们的团队将帮助您解答问题!  祝你好运!